This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:有效数据全部为0

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226940/ads54j60-valid-data-is-all-0

器件型号:ADS54J60

大家好、

1) 1) ADS54J60配置为捕获数据并与 JESD204B 建立8224链路、严格按照 ADC 硬件复位、SPI 写入和 JESD204B 内核复位的顺序排列。 链路建立应该已经使用 ILA (在线逻辑分析仪)捕获的波形数据完成。 并且 JESD 状态指示寄存器0x038和0x03C 都用于指示同步和链路建立已完成(分别为输出0x00010001和0xeeeeee)。 但是、在 ADC 发送 K28.5和 ILA 数据之后、传输的有效数据为0。  

2) 2) 写入第6100页的0x68h 寄存器后、回读不能正常工作、回读数据始终为0。 6100页、6A00页上的其余寄存器(无论它们是否是读写)有这个问题、但是具有相同读写时序的6900页寄存器可以正常读回写入的数据。 这可能是上述问题的情况。

此外、在每次回读之前、客户确认已切换到相应的页面。 寄存器写入序列如下图所示。 每个地址开关等待32ms、而 PLL 复位等待160ms:  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我将在实验中对其进行设置、让您知道我发现了什么。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我测试了您的寄存器写入、并发现了问题。 我已经在 LMF 8224模式下提供了我们用于配置器件的寄存器写入。  

    我注意到您没有执行任何复位寄存器写入。 请尝试将这些功能整合到其他配置写入中。

    此致、Amy

    e2e.ti.com/.../3513.ADS54J60_5F00_LMF_5F00_8224.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我注意到的另一件事是、您的寄存器写入设置了扰频器(页69000寄存器0x05)。  

    如果要在 ADC 中使用此功能、请确保在 FPGA 侧也启用了扰频器。  

    此致、Amy