This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1333M10:寻找用于监控直流 HV 的隔离式 IC。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1333M10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227465/amc1333m10-looking-for-isolated-ic-to-monitor-dc-hv

器件型号:AMC1333M10

您好、团队成员:

我的客户正在寻找高压监测解决方案。

-监控200V 直流

-隔离:3kV ~ 5kV

因此、我认为 AMC1333M10也许是一个解决方案、但您可以推荐最适合此应用的方案吗?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    感谢您的提问! 如果客户希望使用调制器、那么是的、带有电阻分压器的 AMC1333M10隔离式调制器非常适合该应用!

    此致!

    Samiha