This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69EVM:能否获得 FT245RL 代码?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227377/ads54j69evm-can-i-get-a-code-of-ft245rl

器件型号:ADS54J69EVM

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在在绘制他们的原理图时、他们的原理图类似于 EVM 原理图。

当然、他们将使用 FT245RL、他们发现 EVM 软件可以与 FT245RL 的内部 EEPROM 搭配使用、用于进行寄存器设置。

所以、我的客户希望获得 FT245RL 的内部 EEPROM 代码。 您能检查一下吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Chase:  

    他们是否想使用 EVM 软件来控制自己的设计? EVM 软件实际上会向 FT245RL 芯片发送位绑定命令。 您可以使用来自 FTDI 的 FT_PROG 对 EEPROM 进行编程。 将来自 EVM 的 EEPROM 与其 FT245RL 进行匹配不会对器件进行编程、但会允许 EVM 软件像选择 EVM 一样挑选自己的电路板。  

    此致、  

    马特