This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5630:模型建议

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43508, DAC43204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228423/tlv5630-model-recommendation

器件型号:TLV5630
主题中讨论的其他器件:DAC43204、DAC43508

尊敬的:

客户使用 TVL5630、两个输出通道并联、并设置为双路互补输出、但温度范围只能支持-40至85伏。 是否有支持高达125伏电压的兼容型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    我们有一个好得多的器件、但遗憾的是只有4个通道- DAC43204。 该器件具有压摆率控制、用于电压裕量调节的高阻态输出、适当的温度范围、强制检测控制功能以及用于存储配置的 NVM。  

    如果需要8通道、DAC43508将是另一个好器件、但它没有可调压摆率控制选项。  

    谢谢!  

    Illia Volkov