This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8678:适用于低侧电流感应应用

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228674/ads8678-low-side-current-sensing-application-suitability

器件型号:ADS8678

你(们)好!

我想将此部件用于0-9V 范围的电流感应应用、电流感应为0-3A (0.3 Ω 电阻器)。 我明白、由于采用非差分架构、共模电压将会成为高侧感应的问题吗?

您认为该器件适用于低侧电流检测吗?其中、双极输入 AIN_XP 电阻两端的电流压降为最大值1V (3 x 0.3 Ω)、AIN_xGND 取感测电阻接地电阻的值。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您使用 ADS8578解决高侧问题的方法是正确的。  在低侧、只要检测电阻"接地"与 ADS8578引脚的 AGND 引脚处于同一电位、就没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Tom。 如果 AGND 有时会短暂提升至150mV 左右、输入保护规则是否也适用于高达+-20V 的 AGND 引脚? 即此表:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您是否想了解 AGND (即电源)引脚或 AIN_nGND 引脚?  从运行角度来看、AIN_nGND 电流可相对于 AGND 基准摆动+/-100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我参考的是  AIN_nGND 引脚。 我想澄清上表是否也适用于它们。 从可靠性(非运行)的角度来看、它们是否也能承受+-20V 范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清-此表也适用于此。