This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:x86 Linux BIOS 配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228209/dac80502-x86-linux-bios-configuration

器件型号:DAC80502

你(们)好  

我的客户在工业 PC 上用的是 DAC80502、采用 x86结构 Linux 系统、通信接口是 Intel GSPI。

我们是否为客户提供 BIOS 代码、是否需要添加 ACPI 的 ASI 代码?

谢谢!

Joe

5月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我们不会为该器件或实际上任何 DAC 提供任何固件或驱动程序。  这是一个简单的 SPI 控制器件、因此通常我们的客户直接实现他们的接口。

    谢谢。

    保罗