This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:多个器件的同步

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227520/ads131m02-synchronization-of-multiple-devices

器件型号:ADS131M02

您好、团队成员:

我的客户希望同步 多个 ADS131M02的转换时序。

以下操作是否足以完成多个器件的同步? 是否还需要执行其他操作或缺少进行同步的设置?

1.输入负脉冲、在 SYNC/RESET 引脚中持续时间长于 CLKIN 但小于 tw (RSL)。 就像产品说明书的8.5.2中所示。

2.将 F_resync 位字段#14下的状态寄存器设置为1b。

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    客户只需要通过 SYNC/RESET 引脚向器件发送同步信号。  STATUS 寄存器中的 F_RESSync 位是 ADC 重新同步指示器、  通过该指示位可以了解是否发生了重新同步。 该 F_resync 位 是只读位、您不能也不应该设置该位。  

    此致、

    戴尔