This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1220724/ads1299

主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!

我对 ADS1299的输入噪声和 CMRR 有一些问题:

使用 TI 推荐的开发板 PC 软件测试开发板 CMRR

(1) P 和 N 电极短路连接。 信号源的输入信号为0.2Vpp/50Hz、PGA=1。 通道2的输出信号如下图所示。

(2) P 电极和 N 电极短接、信号源的输入信号为0.2Vpp/50Hz、PGA=1、FFT 接口如下图所示。

(3) P 和 N 电极短接、信号源的输入信号为0.2vpp /50Hz、PGA=1。 如果 Input Amplitude 为输入0.2、则点击 FFT Analysis 按钮以获得通道2 = 180dB (通道2已配置、CMRR 在通道7中显示)的 CMRR、如下图所示。

2.I 使用 TI 推荐的开发板 PC 软件测试开发板噪声

(1)仅向开发板提供电源、然后使用 TI 提供的上部计算机来观察数据;

(2)软件配置:

(3)通道2中的噪声峰值为7uVpp:

如何测量整个电路板的输入阻抗?

CMRR=180dB、噪声为7uVpp、这让我感到非常困惑、我的配置是否有问题、或者我能否提供正确的测试方法?

此致、
Dolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入短路的情况下对交流 CMRR 进行测试、并施加50/60Hz 正弦波 FS+/-0.3V 信号。 有关测试条件、请参阅数据表注释(2)。 在数据表中、交流 CMRR 具有最小值、因此在最终生产 ATE 测试中进行了全面测试。

    那就是 TI 可以共享/披露的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在讨论数据表第9页底部的节点2?

    例如、现在开发板上的电源为+-2.5V、那么外部信号源需要使用+-2.2V 正弦波向 ADS1299提供信号输入、PGA=1、然后 Vout=示波器中的波形峰-峰值、CMRR=20lg (4.4V/Vout)?

    CMRR 是如何计算的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外部信号源输入信号 Vpp=4.4V/50Hz 信号、开发板的通道2 P 和 N SHORT、通道2输出波形峰-峰值80uVpp

    FFT

    FFT 分析

    计算结果:CMRR=20lg (4.4V/80uV)=94.8dB,但上部电脑接口显示为151dB,请问问题出在哪里?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 CMRR 是如何"测量"的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入短路的情况下对交流 CMRR 进行测试、并施加50/60Hz 正弦波 FS+/-0.3V 信号。 有关测试条件、请参阅数据表注释(2)。 在数据表中、交流 CMRR 具有最小值、因此在最终生产 ATE 测试中进行了全面测试。

    那就是 TI 可以共享/披露的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.根据数据表第9页的注释2添加共模电压:-2.2V-+2.2V。 CMRR 的结果与由软件本身计算的结果之间存在很大差异。 例如、要提供多少共模电压、寄存器的特殊配置等;

    2.在测试时输入噪声被设置为"输入短路",通道信号输出的峰值是6-8uVpp ,这和数据手册中有很大的不同。 您能告诉我们如何详细测量吗?

    3.如何测量输入阻抗? 您能详细告诉我如何测量它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据之前帖子的 CMRR 计算结果、如下图所示:

    我有一些问题要问:

    1、TI 软件 CMRR 如何计算、是按照后文的计算公式计算的、但在单元的输出结果后 FFT 变换为 dB、输入电压单元为 V、这两个如何转换或参考哪个基准才能得到 dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在输入短路的情况下对交流 CMRR 进行测试、并施加50/60Hz 正弦波 FS+/-0.3V 信号。 有关测试条件、请参阅数据表注释(2)。 在数据表中、交流 CMRR 具有最小值、因此在最终生产 ATE 测试中进行了全面测试。

    那就是 TI 可以共享/披露的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 CMRR?的具体计算公式吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 TI 不会披露该信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何测试开发板的输入阻抗吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我避免将您的问题带到内部讨论(&I)。

    我 需要在内部与其他工程师讨论、看看我们可以披露什么以及可以提供哪些支持。

    感谢您的耐心、并对延迟深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. CMRR 测试:根据 IEC 60601-2-26-2012测试标准,从信号源到开发板的信号为2.828Vpp/50Hz,通道4的 P 电极和 N 电极短路,测试通道的输出信号如下:

    但是这个开发板的实际测试效果却如下图所示:我们实际计算得到的 CMRR 是79dB、而 TI 的上层计算机软件是162.32dB。 请问 TI 演示板是否会对输出信号进行后处理? 那么、我们如何使用开发板进行测试、如何操作以实现开发板的结果呢?

    2.输入阻抗测试:根据 GB9706.227-2021标准、从信号源到开发板的信号为0.67Hz/3.998V、信号衰减1000次、如下图:

    没有串联电阻进入通道、通道4输出信号约4mVpp、如下图所示:

    620k 串联电阻进入通道、通道4的输出信号如下图所示:

    如何测量 TI 开发板上的通道输入阻抗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    我 需要在内部与其他工程师讨论、看看我们可以披露什么以及可以提供哪些支持。

    感谢您的耐心、并对延迟深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多时间进行内部讨论。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些评论:

    关于输入阻抗、可以使用 3458A Agilent 万用 表并使用500mV 为电流表输入供电、并将电流表的输出连接到 ADS 的(+)通道输入、 和观察电流读数约为200pA、以了解输入阻抗大于1G Ω。

    我们仍在等待其他工程师看他能否评论如何在 GUI 中计算和实现 CMRR。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 CMRR -

    尝试做的事情

    1.在同一通道上进行内部短路测试、查看报告的 CMRR 是否合理。

    2.在其他通道进行 CMRR 测试,查看报告的 CMRR 是否更接近您的计算值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们没有3458A Antitron 万用表、因此暂时无法测试直流输入阻抗。 如何测量开发板的交流输入阻抗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要进行更多的内部讨论、看看我们可以披露什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    期待您的回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要更多时间进行内部讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否介绍一下开发板的 CMRR 和交流输入阻抗参数测试方法的讨论过程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍需要更多时间进行内部讨论。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并与内部工程师讨论后发现这些问题。 没有交流输入阻抗参数和测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已了解交流输入阻抗参数和测试、那么我们应为 CMRR 使用哪种测试方法来满足 GB9706标准?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GB9760可能是什么?
    除了数据表中提到的内容外、我们不支持满足标准、法规和/或认证要求。
    客户需要与监管、QA 和 QC 团队一起决定和确定外围器件、并进行设计、以满足任何标准或法规要求。
    谢谢