您好!
我对 ADS1299的输入噪声和 CMRR 有一些问题:
使用 TI 推荐的开发板 PC 软件测试开发板 CMRR
(1) P 和 N 电极短路连接。 信号源的输入信号为0.2Vpp/50Hz、PGA=1。 通道2的输出信号如下图所示。

(2) P 电极和 N 电极短接、信号源的输入信号为0.2Vpp/50Hz、PGA=1、FFT 接口如下图所示。

(3) P 和 N 电极短接、信号源的输入信号为0.2vpp /50Hz、PGA=1。 如果 Input Amplitude 为输入0.2、则点击 FFT Analysis 按钮以获得通道2 = 180dB (通道2已配置、CMRR 在通道7中显示)的 CMRR、如下图所示。

2.I 使用 TI 推荐的开发板 PC 软件测试开发板噪声
(1)仅向开发板提供电源、然后使用 TI 提供的上部计算机来观察数据;

(2)软件配置:

(3)通道2中的噪声峰值为7uVpp:

如何测量整个电路板的输入阻抗?
CMRR=180dB、噪声为7uVpp、这让我感到非常困惑、我的配置是否有问题、或者我能否提供正确的测试方法?
此致、
Dolf