This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339:ADS8339 SCLK 占空比限制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228510/ads8339-ads8339-sclk-duty-cycle-limitation

器件型号:ADS8339

ADS8339数据表中列出了 SlCK 要求、其时钟的低电平时间和高电平时间为0.45~0.55 tclk。 我把这个作为时钟的占空比必须为45-55%。 是这样吗? 我们有一个应用、其中此 ADC 的读取器在 SCLK 上发送一个脉冲、而不是固定的50%占空比时钟。 该脉冲可以是90ns 或900ns (可配置)。 我不确定 ADS8339是否喜欢它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BZ、您好!

    感谢您的发帖。  

    您正确地说、SCLK 需要一个介于45%和55%之间的占空比才能正常运行。

    此致、

    Ryan