This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:数据转换器论坛

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225860/afe4403-data-converters-forum

器件型号:AFE4403

大家好、我有一个关于 AFE4403EVM 和 AFE4403 Chip 提供的波形的问题。

AFE4403EVM 的波形:

                     

定制 PCB 板上的 AFE4403 Chip 的波形:

                            

我根据 EVM 指南中给出的原理图建立了所有连接以便制作定制的 PCB 板、并且我使用的是 DCM-10 PPG 传感器。

两个波形彼此反相的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这就是芯片的设计方式。 而且,我认为你或来自同一机构的人以前也问过同样的问题。
    所有信息和答案都在该主题中提供
    e2e.ti.com/.../4575373
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这就是芯片的设计方式。 而且,我认为你或来自同一机构的人以前也问过同样的问题。
    所有信息和答案都在该主题中提供
    e2e.ti.com/.../4575373
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我了解 AFE 产生的反向波现象。
    我想、你并没有明白我的问题、我是说、当我在 EVM 上使用相同的固件和代码时、它会给出第一张图片中显示的结果、但当我使用 AFE4403芯片、和定制的 PCB 一起使用时、波浪与第二张图片类似(注: 我不是使用任何阈值减去原始 PPG 数据、而是使用与我在 EVM 板中使用的相同的每个参数)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的问题可能是什么?
    您是否想问、为什么在客户 PCBA+客户的固件和 EVM+EVM 的 GUI 之间得到不同的波形?
    您希望使用哪个波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我想问一下  、为什么 在我保持每个参数相同时、我自己定制的 PCB+nRF52微控制器和 AFE4403EVM+nRF52之间会得到不同的波形?

    此外、任何波形都很好、但我想知道这种差异背后的原因。 当我将 EVM 与微控制器连接时、会得到一个反相的 PPG 波形、如第一张图片所示;当我使用 AFE4403YZPR 芯片、在我自己的定制 PCB 上使用相同的代码连接同一微控制器时、输出波形如上图所示。 我在 AFE4403 EVM 指南和 AFE4403数据表中都没有找到与此相关的任何信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    让我确保我正确理解您。

    当您使用自己的微控制器和固件(我们将该 MCU1+firmware1)和时

    5)将(MCU1+firmware1)连接到 AFE4403EVM、您在第一张图片中看到了 PPG 波形?

    将相同 (MCU1+firmware1)连接到您自己的 AFE4403YZPR PCBA、您在第二张图片中看到了 PPG 波形?

    我是否理解正确?

    -------------------------------------------------------

    您是如何以及从何处获得该图表的? 用于绘制相同图的工具或软件是否相同?

    谢谢