This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:配置寄存器写入和读取操作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226979/ddc264-configuration-register-write-and-read-operations

器件型号:DDC264

 圆圈1中的320 0是什么意思?

配置寄存器数据写入和在循环2中提供320个 DCLK 时钟脉冲后的回读数据策略是什么?

根据注释和表9,16位配置寄存器数据,然后是4位修订 ID,300位检查模式,它怎么能有1024总回读位,格式= 0?  

4位修订版本 ID 是什么?我该如何设置它们?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要更多时间来与您联系。 希望于2018年5月左右。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表第21页

    "

    配置寄存器的可选回读在写入序列之后立即可用。 在回读期间、 320'0s. 然后、16位配置数据后跟4位修订 ID 和校验模式在 DCLK 上升沿的 DOUT 引脚移出。 校验模式可用于检查或验证 DOUT 功能。

    "

    320 of 0s.

    选择格式0时、16位/通道* 64通道= 1024位

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    "配置寄存器的可选回读在写入序列后立即可用"、

    请注意显示"这个输出序列对于每个 DDC264块重复两次"、

    图30显示"在16位模式(格式= 0)下、在配置寄存器写入和读取操作之前仅读取256个0 "、

    因此我可以 在配置寄存器操作期间立即获得16位配置数据、后跟4位版本 ID 和236位检查模式两次256*2 = 512位、并在写入序列后选择格式0、对吧?

    我可以在正常运行期间获得1024位、对吧?

    但4位修订是什么?

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本 ID 在器件中硬编码。 不允许用户访问或更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。关于"获得 16位配置数据、后跟4位版本 ID 和236位检查模式两次256*2 = 512位、格式0在配置寄存器操作期间立即写入序列后选择"和"在正常操作期间获得1024位"、是吗 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "236位检查模式两次256*2=512位"是什么意思?
    -------------------------------------------------------
    请参阅图30的 DCLK 和 DOUT、
    如果格式= 0、则为256"0"
    如果格式= 1、则为320"0"
    数据之前在 DOUT 上写入。

    "然后是16位配置数据
    后跟4位的修订版 ID
    检查模式
    在 DCLK 上升沿的 DOUT 引脚移出。' ,其中复选模式与格式位相关,如表9所示。

    "选通 CONV 可开始正常运行、即回读操作期间不得切换 CONV。" 因此、在 CONV 的下降沿之前、不会开始正常运行。

    谢谢