This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:数据检索

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228110/ddc264-data-retrieval

器件型号:DDC264

 您好、TI 专家、

 我的客户只需要 一次集成和检索,当他们需要它. 那么我切换两次 CONV、获取 B 侧数据、并保持 CONV 为低电平 、等待下次积分和检索、可以吗? 或者、我应该切换三次 CONV 并将 CONV 保持为高电平? 我应该注意到什么?

谢谢你的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有趣的问题... 我可以想到两件事... 1/有一个最大积分时间(如果我回忆对则为1s)。 不知道后来有什么断裂,所以,我不会超过,虽然可能没有什么真正的断裂。 除此之外、这种集成的结果可能不是非常准确、但因为它用于客户想要垃圾桶的东西、也可能没问题。 尽管如此,如果他们可以避免它,更好... 2/最重要的问题是器件在 B 期间仍将积分、如果积分器饱和、则输入(传统为虚拟接地)将开始漂移(更改电压电平)。 这会导致输入端的电荷累积、而该累积会在下一个积分周期(这是客户真正关心的周期)丢弃。

    因此、无论他们使用哪种方案、他们都可能需要将这两者考虑在内。 不过、如果没有迹象表明何时将要进行下一次采样、我不确定能否找到解决方案。 基本上、您希望在虚拟状态上做好准备、但不要太早以至于1/或2/只需等待良好的采样即可。 如果不知道下一个样品将在何时到来、我只能看到一些策略、但无法100%证明。 即、假设1/和2/的最坏情况是1ms 最大时间。 那么您可能会以1ms 的速率积分、从 A 跳到 B 然后返回、丢弃所有这些虚假样本、等待准确的样本... 但您始终会面临这样的风险:如果您关心的样本在切换虚拟样本后仅几微秒内出现、那么您实际上无法在那里切换以捕获良好的样本(因为虚拟样本未完成最短积分时间)。 如果不了解有关采样间隔的更多信息、就无法了解如何设计100%校样方法、但可能我遗漏了一些...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我想我的客户会通过上面的 计算机软件发送一条消息或命令、告诉 MCU 何时会有样品送达。  因此、最好的方法是保持 COVN 切换并在 DVALID 变为低电平后、当我的客户想要检索时激活 SPI 和 DCLK 以获取数据、不是吗?

    感谢您的建议和回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 确切的时序看起来不是很关键。 计算机命令的错误大于此处的 CONV 周期... 所以,是的,他们可以继续获取数据,并检索可用的或即将采取的命令出现时.

    此致、

    教育