This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3222:NSD 处于极低频率技术规格

Guru**** 2768955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227792/adc3222-nsd-at-very-low-frequency-spec

器件型号:ADC3222

您好!

数据表指出该 ADC 具有"斩波"功能、可改善1/f 噪声。

但我无法找到 启用斩波的情况下它有多好的规格。

提供的图形没有足够好的分辨率。

您能告知什么是 NSD @F=1KHz 吗?

此致、

大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在检查这一点,并将回到你明天。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们 EVM 上的平衡-非平衡变压器的最小频率为500kHz、因此我只能使用我们的 ADC3222EVM 在750kHz 的输入下对此进行测试。 斩波禁用(左)和斩波器启用(右)- NSD 列在捕获规格中。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您可以放大相关区域、0-1MHz?

    从而使转角频率可见。

    您是否希望1/f 噪声受输入信号属性(振幅、频率...)的影响?

    此致、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、1/f 噪声可能会受到输入信号的影响、尤其是在它未被正确滤除的情况下。 电源 也可能是1/f 噪声源。  

    我放大了图、以便更好地看到较低频率下的影响:

    斩波器禁用(左)和斩波器启用(右)

    此致、Amy