This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004EVM:远程温度感测选择

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228795/afe10004evm-remote-temp-sense-selection

器件型号:AFE10004EVM

我正在使用 AFE10004EVM 板和软件来 读取远程温度传感器、但我认为软件可能存在一些问题、 当我在软件中并尝试将传感器切换为 DAC 下拉至远程、但它不能让我在不切换回本地温度的情况下保存或启用 LUT。 为了选择遥感功能、设置过程中是否需要执行任何特定操作? 此外、是否存在我在电路板上错误地连接或跳过的内容、从而导致无法选择该内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    在我自己的设置上进行测试后、似乎是软件错误。 按下 Enable/Disable LUT (启用/禁用 LUT)按钮或更改选项卡时、GUI 看起来会复位。 不过、似乎正确位仍然写入 AFE。

    要确认写入了适用于远程温度的正确位、您可以转到 Low Level Configuration 选项卡并读取 LUT 配置寄存器(寄存器0x0A)。 此寄存器中位的一些信息:
    当 LUT 处于开启状态时、LUTDIS 为0、而当 LUT 处于关闭状态时、LUTDIS 为1。
    LUTSEL1/2是每个 LUT 使用哪个温度传感器的选择。 0 =本地、1 =远程。

    如果您在设置远程温度传感器和 LUT 使能/禁用后读回该寄存器、您可以查看位是否已正确写入。  

    感谢您提醒我们注意此错误、我们将推送我的安全软件更新来修复它。

    谢谢。
    错误