This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138-Q1

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225232/ads7138-q1-ads7138-q1

器件型号:ADS7138-Q1

我们将使用器件 ti ADC 1738 12位 SAR

 

您好!


数据表参数

 

1)时钟设置=0
2)速度设置= 0
3) Vref = 3.3V
4)手动模式

 

 注意到问题
1) 1)最大正偏移为25mV  

2) ADC 读数值不符合数据表中输入电压0的规定。

 

请提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细信息!  O'Scope"或逻辑分析仪图、显示 ADC7138的控制信号。  然后提供原理图和 布局详细信息。  此外、您在 ADC 输入短路时获得的转换结果是什么?

    如果没有更多细节、就没有任何解决方案可供选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tom Hendrick:

    感谢您的答复  

    我们将与我们的硬件团队进行讨论、并请您了解。

    谢谢。

    Sai Teja Shivuni.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新?