This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:全差分放大器 ADC 输入部分的滤波器常数的建议值。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS6145, LMH5401, THS4151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227448/ads6145-recommended-value-for-the-filter-constant-of-the-adc-input-part-from-the-fully-differential-amplifier

器件型号:ADS6145
主题中讨论的其他器件:THS4509LMH5401THS4151

您好!  

ADS6145数据表的图98和 EVM 用户指南的图7和8提供了使用 THS4509的示例电路。
这些是假设采用交流耦合的电路、您是否有采用直流耦合的电路示例?

另外、请告诉我、全差分放大器中 ADC 输入部分的滤波器常数是否有建议值。

谢谢。

科科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    LHM3401或 LMH5401非常适合直流耦合应用。

    放大器输出和 ADC 输入之间的滤波器、这将取决于应用。

    我们可以为您提供帮助、但我们需要更多信息/要求来继续。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    对于直流耦合应用,LHM3401或 LMH5401将是一个很好的选择。

    感谢您提供的信息。
    您是否有推荐的直流耦合电路?

    我们可以帮助您解决此问题,但我们需要更多信息/要求才能访问[/报价]

    如果您能告诉我您需要什么样的信息、我将不胜感激。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我会查看 LMH5401数据表的第26/27页、这里这些是一个很好的直流耦合基准电路。

    然后、我们需要了解设置抗混叠滤波器所需的带宽。 如果您不打算通过除直流电以外的其他滤波器、可将其简单至接近于 RC 低通滤波器。

    那么、我们首先需要知道 BW。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    如果可能、我们想考虑±15V 的电源。 THS4151不适合直流耦合吗?

    电路假定输入信号为±3.3V 1MHz、但也可以进行直流输入、因此我想使用直流耦合。

    我是使用 PSpice 仿真的、如果您有任何观察结果或建议、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../AnalogueInput.pdf

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这应该可以正常工作、我会尝试使输出共模电压尽可能接近 ADC 所需的电压、即1.5V。

    我会把这篇帖子转发给我们的 HSAMps 团队进行审查。 我想确保我没有错过任何东西。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    我观察了一下您的电路、它应该可以正常工作、就像您拥有它一样。 不过、您实际上不需要输入偏置网络、除非您使用该网络来尝试修整放大器电路的失调电压。  

    此致!  

    雅各