This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:FPGA 源代码

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226496/tsw14j56evm-fpga-source-code

主题中讨论的其他器件:ADS54J66EVM

大家好、

你好。 我在查找 TSW14J56EVM 的 FPGA 源代码。  

我查看了论坛并找到了此主题(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940721/tsw14j56evm-source-code-for-fpga)、但很遗憾、该主题中提供的下载链接不起作用。 我希望您能与我共享相同的代码。 谢谢你。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    可通过以下链接下载源代码:

    tidrive.ext.ti.com/.../236f5b45-af50-4df1-8531-d76b2793e378

    访问代码是5febn8j

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢你。

    客户尝试了 运行代码、但仅在分析和合成运行时出现问题。 如下图所示、似乎缺少文件。

    是否需要安装任何库才能查找此缺失的节点实例?  
    顺便说一下、客户使用的是  TSW14J56EVM 和 ADS54J66EVM。  对于 ADS54J66EVM、 客户使用 此处的文件: ADS54J66:通过 FMC 连接器将 EVM 与 FPGA 板连接起来

    谢谢你

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    Jim 目前不在办公室。 我们将在内部讨论、看看这是否是我们可以提供支持的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase 和 Jim、

    谢谢。 我期待您的答复。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们对此进行了一些挖掘、但并未真正得出任何结果:

    很遗憾、我们没有看到该固件的任何其他相关文件夹、  

    以下是关于 Quartus 版本的内容。

    • 固件是使用 Quartus II 14.0订阅版本开发和编译的、需要 Intel JESD204B 许可证才能编译固件版本
    • 最好使用相同版本进行进一步的设计编辑。 如果设计用于更高的 Quartus 版本、则需要升级所使用的 IP

    此致、

    Rob