This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70004:输出保护

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229714/dac70004-output-protection

器件型号:DAC70004

你(们)好!

这些器件在输出端是否具有内部钳位二极管? 我预计 DAC 的输出电流不会超过10mA、因此、如果有内部钳位二极管来防止输出摆动超过+0.3V VDD 和-0.3V GND (例如在 ESD 条件下)、这一电流可能就足够了。 我是否需要在外部添加这些二极管?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    器件绝不会将其自身的输出驱动至超过电源电压。  绝对最大限值是为了确保在应用中、外部电流不会使输出超出电源电压。  输出具有 ESD 保护、可保护输出免受快速瞬变的影响、但这些瞬变无法长时间保持电流。  如果您怀疑输出端承受了外部电流、我建议使用外部保护。