This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CMOS 输出

Guru**** 2559800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227600/lm98725-cmos-output

器件型号:LM98725
我有一个问题。 我使用 CMOS 输出。  
请看图片。
黄色为 PHIA1、蓝色为 SH2 (ADCCLK)、红色为 DOUT4、绿色为 DOUT7。  
CIS SP (启动脉冲)为 PHIB1、CIS CLK 为 PHIA1。  
[第8页、ADDR 0x00、[6]位为 0]、[第8页、ADDR 0x01、[6]位为0]
此图为 PHIA1 (黄色),B1 (无测量)关闭。
此时从 DOUT 输出是否正常?  
DOUT 中的所有通道都相同。
我认为没有输出是正常的。  
请给我一个答案。
Bset 关系
申成铉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要交换详细信息、请将其关闭、我们可以继续进行离线通信。

    此致、

    Norikazu