This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3152:布局指南

Guru**** 2930730 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC3152EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229630/dac3152-layout-guide

器件型号:DAC3152
主题中讨论的其他器件:DXP

大家好、

这里我有几个问题。  

(1)我知道 DP 和 DN 的端接电阻为100Ω,Ω DACCLKP 和 DACCLKN 如何 ? 客户希望确定布线阻抗。  

(2)  DACCLKP、DACCLKN 、DP 和 DN 的长度是否有任何限制? 控制 DACCLKP 和 DACCLKN 的长度是否应该相同? DP 和 DN 的长度相同吗?  

(3) DP 和 DN 之间的距离如何?  

如果大家可以分享详细的布局指南、就没有问题了。 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nison,请查看下面的答案。

    1. DACCLKP 和 DACCLKN 的端接电阻应为100欧姆。

    2、理想情况下时钟输入应靠近器件、但只要对匹配、该输入就可能更长、只需考虑增加的插入损耗。 DACCLKP 和 DACCLKN 必须长度匹配。 这是一个差分输入、必须匹配、否则性能会下降。  

    3. DXP 和 DxN 必须匹配,因为这是一个差分信号。 如果这些不匹配、则器件将无法正常工作。 每个 DXP 不仅需要匹配 DxN、而且所有这些都必须相互匹配、否则设置和保持计时可能会失败。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关设计示例、请参阅 DAC3152EVM。