This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:申请查询

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228345/tla2518-application-inquiry

器件型号:TLA2518

团队、您好!

代表我的客户发布:

我正尝试通过 SPI 与 TLA2518 ADC 芯片通信。 我连接了 dsPIC33F 微控制器。 芯片被编程为在自动序列模式下工作。
但所有通道仅以 FFF 格式读取数据
通道编号已正确更新。
我在12位模式下使用它。 我将 tcycle 配置为2us。 微控制器配置为在 SCLK 时生成1MHz 时钟、CIP 由3.3V 电源供电。 无论输入引脚上的模拟电压如何、为何所有通道都读数为 FFF?

您是否有任何用于在自动定序模式下配置 TLA2518芯片的示例代码或程序流程图?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    1.) 请提供 SPI 设置的原理图和屏幕快照!

    2.) 我们没有要共享的任何示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.) 请提供 SPI 设置的原理图和屏幕快照!

    请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../7331.schematic.pdf

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还需要时序数据。  请转发我们要求的 SPI 控制详细信息。  另请 确认已为 TLV2518的引脚7加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请查看我的客户的回复:

    1. AVDD (引脚7)按照随附的原理图通过电容连接到 GND。  PI-7是否需要被连接至电源(3.3V)?
    2. "请转发我们要求的 SPI 控制详细信息"。 什么是 SPI 控制详细信息?  你想要我已经写入 TLA2518的数据吗? 我应该在这里分享我的代码吗?

    提前感谢您。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.) 引脚7是模拟电源、也用作基准电压。  请查看数据表的第6.3节。  如果没有 AVDD 电源且没有基准、TLA2518将无法工作。

    2.) SPI 控制细节是一个与图表1中显示的内容相类似的控制信号(O'Scope"或逻辑分析仪)的屏幕快照。  我对审查代码没有兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请查看我的客户的回复:

    为了确保 SDO 输出电压电平是取决于 AVdd 还是 DVdd? 如果我将 AVdd 连接到5V 并将 DVdd 连接到3.3V、SDO 输出逻辑高电平将是多少?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDO 是数字输出、与 DVDD 源相关联。