This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:器件连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226948/ads1114-device-connections

器件型号:ADS1114
主题中讨论的其他器件: ADS1115

大家好、我想了解如何将 ADS111x 连接到1Vpp 光学标度传感器和 Arduino。

目标是将传感器测量的结果绘制到基于 Windows 的 PC 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    ADS1114可以通过其 I2C 接口与 Arduino 通信、充当 I2C 总线上的从器件、而 Arduino 充当主器件。

    您可以在数据表的第9.5节中更详细地了解这一点。  

    一般过程是、您需要从 Arduino 发出 I2C 命令来写入 ADS1114寄存器、以将器件配置为您将使用该器件的模式、启动转换、配置 PGA、从寄存器读取数据等

    有关写入和读取寄存器的说明可在数据表的第9.5.3节中找到。 第9节提供了器件功能的详细说明。  

    转换完成后、 二进制补码的16位数据存储在转换寄存器中。 然后、您将让主器件发出 I2C 命令从转换寄存器中读取数据、并且您可以将数据存储在数组中、然后绘制数据、或以所需的任何其他方式操作数据。 下次转换完成时、转换寄存器中的数据将替换为新数据、并根据需要重复该过程。

    ADS1114只能接受相对于其输入引脚接地的正电压值。  如果您要测量的输入信号也变为负电压值、您所能做的就是将输入信号偏移到电源电压的一半左右(例如、如果您在 VDD 上使用5V 电源、则为2.5V)、 或确保输入引脚不会出现负电压的值。 这可以通过在传感器输出和 ADC 输入引脚之间使用全差分放大器来实现、其中 VCM 是失调电压。  

    如果您将进行单端测量(AINP = AIN0、AINN = GND)、这会将满量程范围限制为仅正代码(0000h 至7FFFh)。 整个+/-FSR (8000h 至7FFFh)通过差分输入实现。  

    其中涉及更多细节、但希望这能让您大致了解如何操作器件。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angel、我想对其进行测试、我是否需要 PCB 和焊接设备? 现在我的 Arduino 是保存在桌子上,有很多电缆和连接器在我的办公桌上

    可能需要一个评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    该评估模块是一款易于使用的卓越工具、用于对器件进行初始测试。

    我们具有一个用于 ADS1115的评估模块、该模块的功能与 ADS1114相同、但具有4个输入引脚和一个多路复用器、而不是两个输入引脚。 您可以在此处订购并获取可帮助您进行设计的技术文档: ADS1115EVM-PDK 评估板| TI.com

    在将器件设计到系统中时、建议使用 PCB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议您在将器件设计到系统中时使用 PCB。

    哪种类型的公司提供此服务? 我需要一个大公司还是一个自由职业者就足够了?