This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:测量的电压随温度的变化似乎太大

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229252/ads1235evm-measured-voltage-change-with-temperature-seems-too-large

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

我正在将 ADS1235从室温测试到约125摄氏度。 我将 EVM 放在加热室中。 我构建了一个由1k 电阻器组成的电桥、当由5V 电压供电时、它可以提供大约12mV 的输出。 如图所示进行连接。 我只将 EVM 放在烤箱中、桥在室外、保持在室温。 我运行3个脚本(随附)...

Oven_1:  交流\ PGA = 1 \ 60 Sa/s \ 120 Sa

Oven_2:  内部温度   \ 60 Sa/s \ 120 Sa

Oven_3:  AC \ PGA = 64   \ 60 Sa/s \ 120 Sa

仿真结果如下。 您可以看到、测量的电压随温度变化了超过1mV。 这似乎太多了。 有什么建议吗? 可能我的脚本或设置中有什么内容吗?

标记

e2e.ti.com/.../oven_5F00_1.xmle2e.ti.com/.../oven_5F00_2.xmle2e.ti.com/.../oven_5F00_3.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Fredette:

    这是一个有趣的问题、希望我们可以提供帮助。 需要立即注意的一点是、整个 EVM 的额定温度并不是+125C。 在下图中您可以看到、电路板上的许多器件的额定温度仅为+85C、因此我不会继续将整个 EVM 放在加热室中。 这可能会导致电路板永久损坏。 不过、ADS1235可以承受该温度、因此如果能够定位热量应用会更好

    下面是一些尝试/我有问题:

    1. 由于您要采集120个样本、如何生成图中使用的单个数据点? 您是否只对所有120个样本求平均值? 如果是、这些样片上的变体是什么?
    2. 您能否尝试关闭交流激励、运行相同的测试、并查看性能是否有所提高?
    3. 您是否可以尝试将输入短接在一起以测量 ADC 噪声以及查看您是否再现数据表噪声性能?
    4. 由于您将 EVM 放在烤箱中、因此我认为连接到桥的布线相当长(无法准确地从您发送的图像中辨别出)。 当布线升温时、可能会出现压降、从而使电桥上的电压与您用于基准的电压不同。 您可以尝试实现一个6线电桥、将电桥激励电压反馈至基准输入、而不是直接从 EVM 拉基准电压

    请告诉我这些测试的结果是什么。 然而、如果您无法定位对 ADS1235而不是整个 EVM 施加的热量、结果可能没有实际意义

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan、

    我能够将板"卡"在加热室门上的垫圈中、因此只有电路板的模拟侧才能看到温度。 实际上,我沿着 J6的长度包裹了一个有机硅泡沫(顶部和底部,在这上面关门。

    但是,你可以看到'裂口'显示在甚至低于85摄氏度。 我可能知道启动了什么。 我有交流模式和60采样/秒 此外、我将转换延迟设置为17.8ms。 这可能太长且会以某种方式干扰电桥开关、并导致奇怪的结果。 我将减小延迟并重试。 我现在将尝试1.16ms、但希望您的输入是一个更好的选择。

    对于我绘制的数据,我只需从分析直方图选项卡获取平均值就获得了120 Sa 和..

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Fredette:

    感谢您确认 EVM 的使用方式、这应该没问题

    我会在没有交流激励的情况下尝试、看看性能是否有所提高。 即使您在分析工具中显示的样本看起来也非常突然(并且始终如一)地变化。 在许多情况下、我已经看到、交流激励遇到的问题比它的价值要多一些。 换句话说、如果没有它就能获得很好的性能、您可以考虑将它省略

    -Bryan