This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7631:纹波

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229248/dac7631-ripple

器件型号:DAC7631

您好!

你好。

您是否能够为 DAC7631E 提供 VREFH 和 VREFL 的电压容差? 根据我们的了解、它的范围可以介于-2.5V 和+2.5V 之间。该电压上允许的纹波是多少?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

    请参阅数据表第4页上的绝对最大额定值表。 器件可以在最大额定值表中所示的您指定的条件之外运行。  

    该器件未对基准输入进行滤波、因此输出纹波与电源噪声类似。 使用旁路电容器以降低噪声。  

    谢谢!  

    Illia Volkov