This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142-Q1:需要 ads7142-Q1的原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230043/boostxl-ads7142-q1-need-the-schematic-of-ads7142-q1

器件型号:BOOSTXL-ADS7142-Q1

您好!  

能否有人分享一下 BOOSTXL-ADS7142-Q1的完整原理图?  

我在 EVM 的用户指南中仅找到一页过于清晰的原理图。

此致、

Shruti Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 are.e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_ADS7142_2D00_Q1_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hey Tom ,感谢分享的文件,我认为这是最新的原理图,你有,参考相同,在这个 ADC i2c 地址(设备地址)配置由电阻分压器根据电阻值, 在数据表中有一个相同的表格, 在原理图中,两个电阻都被填充,并具有100k 欧姆的值,对于这些值,没有这样的组合在表中(在数据表中),我在这里缺失了什么, 此 ADC 使用什么 i2c 地址? 我正尝试将此 ADC 与 Sitara am64x 处理器集成,我在这里使用的从地址是0x18, 但处理器没有应答 ADC ,我之前引用的原理图中,两个电阻都是 DNP ,因此使用了0x18作为地址。

    我在 这里附上两张图片,请你澄清一下   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    我仅打开了原理图文档、而不是整个项目、因此我提供的 PDF 中未突出显示 DNI 元件。  您可以查看用户指南中的原理图并查看实际组装了哪些电阻器。  对于 I2C 地址、R19和 R28都是 DNP、因此您应该位于地址18h。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢澄清