This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81402:EOS 保护设计

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229098/dac81402-eos-protection-design

器件型号:DAC81402

大家好!

我会寻求帮助、以便为 DAC81402正确设计电气过载保护电路。

根据其数据表中所示的 EOS 保护方案、我选择 VCLAMP=67V 的 TVS D3、频率为120Ω@100MHz 的铁氧体磁珠 FB1、二极管 D1和 D2的正向电压 Vf=0.7mV。

为了维持 ESD 脉冲、R1-R2 (和 R3)应该是多高? 例如、我可以考虑一个8kV IEC ESD (接触放电)。

在数据表中、假设 R1 = 10Ω Ω、如何选择它? 这对于该应用而言是否足够呢?

谢谢!

Davide Tosatto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:在我的应用中、AVDD=+15V 和 AVSS=-15V。 此外,D1和 D2 Vf=0.7V,而不是 mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将帮助这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

     

    这里有几件事需要注意-  

    D3钳位电压应低得多。 您正在使用电源 ±15V (AVDD/AVSS)。

    2.如数据表的应用部分所示,也请使用适用于高压电源的 D4和 D5 TVS 二极管。

    3.想法是降低引脚电压(借助 TVS D3 )和引脚电流浪涌(借助 D1、D2和 FB1 )。  

    R1、R2和 R3可保持~10欧姆。

    注意: 根据数据表说明、假设 VOUT 引脚上的电流为80mA 时产生10欧姆值(whenschottky 二极管将 VOUT 钳位到电源轨±1.5V)

     

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议!