This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:静态性能

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229481/dac81408-static-performance

器件型号:DAC81408

尊敬的技术支持团队:

DAC81408显示 VREFIN = 2.5V。规格似乎是外部基准。

 "静态性能"包括外部基准误差(范围和漂移)还是理想的2.5V?  

特别是"增益误差"和"双极零误差"。


此致、

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将帮助解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

     

    不会、它是理想基准(vref = 2.5V)、并且所有这些参数都不包括内部基准误差。

     

    谢谢。

    Sanjay