This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:关于 A0端子设置

Guru**** 2901230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225827/dac43608-about-a0-terminal-settings

器件型号:DAC43608

我附加了一个图像。

①This 是关于 A0连接器的设置。
DAC 43608根据连接到 A0连接器的信号来切换地址。
从 A0端子分支到每个端子并在每个电路板上的安装电阻器和不安装电阻器之间切换的电路配置是否存在任何问题?
结构如附图所示。
SCL/SDA 信号是一个也连接到 EEPROM 的分支信号、如图所示。

②It 也与问题1有关。
在带或不带电阻器的情况下切换至 A0端子的连接时、电阻值为0 (欧姆)是否正常?
如果您有一个建议的电阻值、请告诉我。

③If A0引脚的信号输入会由于噪声而被误检测、并且检测到没有 AGND/VDD/SCL/SDA、它的行为是如何的?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawaoka-San,  

    桑贾伊将对此进行调查并作出回应。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kawaoka-San,  

    1.看起来不错。

    2.可以通过0欧姆将 SCL/SDA 连接到 A0。 GND/VDD 至 A0下拉/上拉应通过非零值电阻器(即2500 Ω)。

    3、我会看这件事,尽快给你回复。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kawaoka-San,  

    这与 由于噪声而未正确检测到 A0引脚的信号输入有关:

    如果  A0处的噪声水平处于 VIH/VIL 建议 条件内、器件将按预期正常运行(数据表第7.3节)。

    如果 A0的噪声水平违反了 VIH/VIL 建议条件、则其行为将符合 DAC43608第8.5节中所述的 I2C 标准。

    谢谢。

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    第二点。
    例如2500欧姆、了解4700欧姆和10k 欧姆不是问题是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kawaoka-San,  

    是的、4.7k 或10k 也是如此。 那么很好。

    谢谢。

    Sanjay