Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
大家好、
您能在下面查询一下吗?
客户正在使用此器件测量两个热电偶、同时采集芯片温度。 微控制器通过 SPI 与该器件通信、并且有一个与所有4个接口引脚串联的电阻器、如果这些电阻器出现开路故障、则不会检测到其中任何一个。 为了检测此类故障、客户计划通过读回写入的配置字或一些其他非零值来进行验证。 这样、它们就能够获取非零数据、从而验证接口是否未损坏。 它们不能通过正常命令来实现这一操作、这是因为在正常运行中、热电偶和芯片温度读取的值全部为零摄氏度、所以在这种情况下、它们不知道它们实际上是全为零还是连接断开。 硬件已经设计为最终硬件、因此客户无法更改硬件、他们正在寻找一种方法来确定 SPI 总线 CLK、MISO、MOSI 或 CS 是否通过固件通信断开。 是否有没有文档记录的命令会实际发回写入的配置字或一些其他命令以获取固定的已知测试值? 或者是否有其他方式?
期待收到您的回复。
此致、
Marvin 酒店