This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5272:数据读取错误

Guru**** 2783155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222649/ads5272-data-read-errors

器件型号:ADS5272

我们已经成功使用这种 A/D 转换器很长一段时间了、但是我们引入了一个具有不同模拟特性的新供应商、这间接地提供 A/D  当出现问题时、会出现3.3V 电流下降以及5271 读取错误、据信所有读取均为 FFF。  我们已对其中大约1000个进行了现场部署、因此一般设计非常可靠。  A/D 与 FPGA 结合使用、总体操作与 FPGA 搭配使用。  我是负责处理模拟和射频信号的盒装工程师、但在必要时可以联系固件工程师。  遗憾的是、由于固件变更正在客户食品链中进行、因此不太可能对固件进行更改。  我意识到第一个建议有可能是给5272再发送一个重置。  我们可以 想象在测试的基础上这样做,但我们想先了解这个问题。  我们不确定它是否与5272相关。  

 向器件发送了一个复位、据信5272的电源模拟和数字电源(3.3V)均已稳定。  此复位后、A/D 的模拟输入端可能出现极端偏移、这是因为之后必须打开新的供应商器件。  由于 新部件和 A/D 之间存在具有3.3V 电源的运算放大器、这些偏移将限制在0到3.3V  该 A/D 采用直流耦合。  只有一个复位被发送到此部件、并且此复位在这个新部件打开之前。

发生这种情况时、A/D 继续向电压查询发送满量程 FFF 响应、直到进行额外的复位或电源复位。  (不确定读取是否为 FFF、但已知读取操作高于特定阈值)。  该问题会在我们的低温测试中开始、这会使调试进一步复杂化。  不确定该问题是与温度直接相关、还是与我们的自动温度测试曲线直接相关。  我们无法在室温测试中重现该问题。  数据表指示在没有复位的情况下可能出现不稳定的运行情况。

模拟输入上的高偏移、被限制在 VCC、是否会导致5272进入一个模式、在这个模式下、它在未经复位的情况下不能恢复?

如果该部件处于此模式、它消耗的电流会更少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们在研究这一点。 您采购 ADS5272所使用的新供应商是谁?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个新的供应商提供模拟信号、此信号最终驱动 ADS5272。  与器件本身无关、只是在开始使用新供应商的模拟信号之前、我们没有出现~1K 器件这类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的更新。 您是否对所有新器件都有问题? 还是少数?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、故障仅限于几个部分。  5272之外的外围器件已更改。  我们想从 TI 了解 ADS5272是否会卡在其电流消耗较少的模式下、或者不进行通信或发送 FFF 进行电压查询。   

    ADS5272是否能够看见一个或者多个模拟输入上的偏移、此偏移有可能用不正确的响应将其置于这个低电流模式?

    我们正在向5272发送一个复位信号、但是它也许在这些偏移发生之前发生、我们可以合理地确定当这种情况发生时、5272不能正常运行。

    到目前为止、我们的器件取得了非常好的成功、我们想了解我们的外设更改是否以及如何影响器件性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    您的电路板上电顺序是否遵循数据表第8页所示的顺序? 偏移是否会导致任何 ADC 电源轨骤降?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    代表客户、请查看以下评论:

    "注:我想我在这个论坛上把一个回复给 Jim S.和 Bob Reeder ,但它消失了,现在没有办法在话题的底部进行回复。  有人可以在下面添加评论并再次回复吗?  我可能在 E2E 论坛中意外地点击了错误的按钮。  该线程似乎已关闭。  

    ADS5272:数据读取错误-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    我们相信电源定序正确、然后稳定下来。  我们通过独立扼流圈将同一个3.3V 稳压器同时用于5272的模拟和数字电源。  电源稳定后、应用并保持复位0.5毫秒。  在开启后的数秒内不查询5272。  我们使用的供应时序功能已经运行多年、并且仍然有效、但某些情况除外  间接外部源、  在缓冲之前、5272模拟输入已发生变化。

    模拟输入的外部源在达到5272之前通过运算放大器 AD8042和差分 AD 缓冲器 AD8138进行缓冲。  这两个缓冲器由与5272一样的3.3V 电源供电。  从历史上看、除了这个新的外部源、一切都运行正常、这个外部源在达到5272之前被缓冲。

    我们相信、这种新的模拟输入外部源在缓冲器之前具有一些较大的电压偏移、而原始源(工作正常)没有。  5272的偏移将被限制在缓冲器的3.3V。 我们只在低温下看到这个问题、这个问题由持续5272次读取 A/D 多个通道上的一个更大的阈值来表示  即使整个产品升温至高温(超过60分钟)、这些读数也不正确。  一旦偏移结束、模数转换输入端的电压就会正确、我们感到很舒适。   我们还看到3.3V 电源的电流显著降低(发生问题时电流减少~60mA)、主要用户为5272。 读操作也可能根本不起作用。  此问题只能在下一次通电时解决。  不清楚为什么不会每次都发生、可能与低温相关。

    如果5272电源在复位后保持一致、5272模拟输入上的大偏移是否会导致5272进入需要复位的模式?  我们现在使用的单个复位是在电源稳定后、但当这些偏移发生时、该复位不再有效。  除非我们循环使用电源、否则该问题不能纠正。  我们从未看到原始外部供应商出现过此问题、但是出现此问题的外部零件有两个替代外部供应商。 "

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    ADC 输入端的过载到底是多少? 客户能否画出输入的时域曲线和 ADC 的相应输出数据?

     复位是否可以解决此问题或仅回收电源?

    它们能否监测电压轨、以查看发生偏移时 ADC 电源引脚是否出现压降?

    是否可以将外部电源用于新的外部电源?  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jim、

    代表客户、请查看以下评论:

    "

    1. 不幸的是、我们的问题只会在低温条件下发生、此时整个组件都在烤箱内、在这些条件下、我们无法直接进行任何测量。
    2. 我们有确凿证据表明、当发生此问题时、馈送5272的电源消耗的电流明显更小、并减少60-90mA。  仅新供应商的模拟输出出现此问题。  旧供应商和新供应商的模拟输出始终通过3.3V 运算放大器和单端到差动转换器进行缓冲。
    3. 我们有一个 FPGA 可与5272通信、超过1000个器件都没有问题、这些器件都采用了之前供应商的器件、该供应商的器件在模拟输出方面的偏移更小。
    4. 我们正在尝试验证新供应商的资格、但5272似乎 已挂起、可能需要重置。  我们认为3.3V 电源在发送复位后是稳定的、但由于#1、在出现故障的情况下无法测量。
    5. 我们也不能直接与5272通信、我们只能向 FPGA 发送读取请求、进而查询5272。  FPGA 会评估结果是否高于阈值。  我们得到的结果表明、我们使用的所有5个通道均高于阈值、即使器件会变暖到我们知道一切正常的温度、我们也非常有信心模拟输出正确并稳定。
    6. 这只通过一个电源序列的重新启动和一个5272复位来校正。  我们在一个电源周期后只将5272复位一次。

    我们希望提供更多信息、但我们不能归因于#1。  作为5272的专家、我们想知道5272是否有可能进入故障模式、在故障模式下它要么不进行通信要么发送高于我们阈值的读数、可能是所有通道上的 FFF。

    我们想知道这种故障模式是否由模拟输出端的过度偏移引起、但是否在0V 和3.3V 之内、假设有两个使用单个正3.3V 电源的缓冲器、与5272的电源相同。

    器件在低温下对此更敏感吗?  我们相信在所有温度下启动都非常相似、但我们只看到这种情况是寒冷的。  这也是反复出现的失败。

    我们已经用5272和 FPGA 取代了整个 CCA、问题重复出现。  当我们返回给原始模拟输出供应商时、问题就解决了。

    我们意识到、我们要求您利用有限的信息进行投机电话。  您是否见过5272消耗的电流较低、并处于读取电流较高或通信不正常的某种故障模式?

    这是否是电源稳定后、模拟输入端的偏移在0到3.3V 之间引起的?

    我们也一直在研究启动顺序。"

    谢谢、此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    我已将其转发给设计团队。 希望尽快收到他们的回复。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢你。 我们将等待。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我想就此轻轻地跟进。 我们希望听到最新消息。 谢谢你。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    很抱歉耽误你的时间。 吉姆是 OOO ,我跳回来了。

    我将向设计团队发送一封电子邮件、看看他们是否对此有任何评论。

    我希望明天作出回应。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我可以要求更新吗? 非常感谢。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    设计团队会收到您为我们找到的 following...ca吗?

    此问题可能与闩锁有关。
    客户的驱动电路中存在什么电流限制?
    他们能否画出确切的驱动电路示意图并发送出去?

    此致、  

    Rob