This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE10004:快速输出开关(在钳位与 DAC 电平之间)-此功能在所有4个栅极驱动输出上均可用

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230484/afe10004-fast-output-switching-between-clamp-and-dac-level---is-this-available-on-all-4-gate-drive-outputs

器件型号:AFE10004

目前、我正在尝试根据 AFE10004 (SBASA60 - 2020年12月)数据表评估该器件、该数据表主要包括首页概述和 SLAA946应用报告。  在 SLAA946文档图4-1中、GaN 栅极驱动器 DAC0/3 连接到第1个和第4个 GaN FET 栅极以及 OUT1/2连接到第2个和第3个 GaN FET 栅极之间似乎存在区别。  PAR 6 (快速输出开关)和图6-1共同展示了 OUT1 (我将假定 OUT2是相同的)、它能够在 CLAMP1电平和 DAC1电平之间切换。  所有四(4)个栅极驱动器输出都提供此功能吗?

如何获得该产品的完整数据表?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您可以在 AFE10004页面上 单击"立即申请"链接以请求更多信息。 TI 软件批准- TI.com 我们将与签订了 NDA 的客户共享该信息、因此请直接向我发送电子邮件 e-guthrie@ti.com、我们可以检查是否已经签订了 NDA。  

    然而、根据您的问题、此处介绍了如何设置 DAC 和 OUT 引脚。  

    OUTx 可以从 DAC1/2值(VGS 打开)和 CLAMPx 值(VPinchoff)快速切换

    DAC0和 DAC3可以快速切换到 CLAMPx 值、但只能以更慢的压摆再次切换到 DAC 值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、

    非常感谢您的快速回复。  我现在拥有了完整的数据表、其中反映了您有关4路栅极驱动输出之间差异的信息。

    谢谢