请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1306M25 应用场景是由电机伺服驱动的电流采样,下图:

遇到了两个问题:
- 电机空闲时、软件采样的电流中存在毛刺。

- 当伺服负载。时、软件的采样电流大于示波器的采样电流
|
示波器电流(max)μ A |
由软件(max)采样的电流 |
示例 |
|
15.35. |
16.1196. |
0.7696. |
|
24. |
25.79136. |
1.79136. |
|
30. |
32.2392的情况 |
2.2392. |
二、实际原理图
电源 Δ:

电流采样:μ A

三、μ A 电流解决方案
修改后将 R19电阻器更改为1Ω,Ω、采样毛刺消失、采样准确无误、。μ s

这是图和数据:

|
示波器电流(max)μ A |
由软件(max)采样的电流 |
示例 |
|
16.25. |
16.1196. |
-0.1304. |
|
25.9. |
25.79136. |
-0.10864. |
|
32. |
32.2392的情况 |
0.2392的情况 |
问题:
为什么改变电阻会使电流样本正确?μ A

- 为什么差分采样?仍需要 R19电阻器
如果图片不清楚, 您可以阅读文档。
e2e.ti.com/.../The-current-sampling-problem.docx