This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:关于 ADC ADC 的热电偶设计

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230801/ads1261-regarding-thermocouple-design-of-adc-adc

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1148

您好!

  1. 我们使用的是 ADS1261 IC、在该数据表中没有关于热电偶测量或电路的信息、但其中有 RTD 信息。 该 IC 是否支持热电偶测量? 我们需要确认它是否支持、并与其他 IC ADS1148进行比较、在该数据表中他们提到我们可以同时使用 TC 和 RTD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PREMA k:

    ADS1261一定可以用于热电偶(TC)测量。 TC 测量需要低噪声放大器和高性能 VREF、这两个都包含在 ADS1261中

    有关热电偶测量的更多信息、请参阅我们的设计指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa274

    本文档未明确提及 ADS1261、但您从该设计指南中学到的原理可轻松应用于您的设计中。

    -Bryan