This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:关于 FI

Guru**** 2970050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230810/ads1261-regarding-fi

器件型号:ADS1261

您好!

1. ADS1261 ADC 的数据速率范围为2.5到40kSPS、是否可以针对40ksps 的最大限制执行滤波器计算?如果可以计算、 那么、在滤波器设计中应考虑差模和共模的截止频率的最大限制是多少?

2.我用40KSPS 的数据速率为这个 ADC 进行了滤波器计算。 在热电偶设计中、是否可以考虑以下计算?

在这里、我认为 1sps = 1Hz 正确吗?

ADS1261 - sugession
参考乐克公司 链接 人员 共模截止频率 差模截止频率
C165 = CM1 0.000000004700 f 公式 fin_CM = 1 /(2•π•CIN_CM•RIN) 公式 fin_diff = 1 /(2•π•CIN_DIFF•2•Rin)
C167 = CM2 0.000000004700 f
R149 = RIN1 1130 Ω μ A            
R150 = RIN2 1130 Ω μ A fin_CM1 299823852. Hz      
C166 = CDIF 0.000000047 f fin_CM2 299823852. Hz fin_diff 1499.111926 Hz

上面的尖点已经从这个链接中获得供您参考: 具有精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路