This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:TX7332EVM

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP, TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225266/tx7332evm-tx7332evm

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832LP、TX7332

尊敬的 TI 专家:

我希望您做得非常好。 我目前正在从事一个超声波传感器项目、其中涉及 TX7332EVM、AFE5832LP 和 Xilinx FPGA。 FPGA 编码完成、原型组装完成。

但是、TX7332EVM 的高电压脉冲发生器电路会出现问题。 我无法接收正确的射频数据、也无法感知来自换能器的回波。 我不清楚 TX7332EVM 的 GUI 参数可能需要调整才能接收回波信号。

您能帮我解决这个问题吗?

我怀疑 PRF 或脉冲数等存在问题。 非常感谢您提供的任何指导。

谢谢。

Rouzbeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rouzbeh:

    PRF、脉冲数、电压以及与脉冲发生器相关的其他参数是根据系统级要求(成像模式、图像深度、传感器类型等)进行选择的。 在发送之后、脉冲发生器器件进入接收模式。 如果使用提供给 TX7332的同步信号触发 AFE、并根据上述接收模式调整捕获窗口、您应该能够看到与回波对应的数据。

    我希望这有助于您解决问题。

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Savyan:

    感谢你的帮助。 我很感激。

    谢谢。
    Rouzbeh