This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:ADC 可在 BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件下工作

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1, ADS7142, ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1226335/ads7142-q1-the-adc-can-t-work-by-boostxl-ads7142-q1-gui-software

器件型号:ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7142

您好!

我测试 BOOSTXL-ADS7142-Q1 EVM 板、并按"BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack 插件模块"用户指南进行设置。

但设置完成后、我无法从 GUI 获得任何数据。

是否需要其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    您能否查看此帖子、看看它是否有助于解决您的问题?

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216743/ads7142-q1-boostxl-ads7142-q1-gui-software-initial-setup-issue/4596683#4596683

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    事实上、我之前遇到固件更新失败的问题、固件更新已通过升级驱动程序解决。 当测试 ADC 函数时、没有数据出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    您能否验证已加载的固件和软件的版本?  您可以在"Help->About (帮助->关于) 选项下找到它。  您还能告诉我您是否能够向寄存器写入数据或从寄存器读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    附加的是版本或固件和软件。

    如何检查是否可以正确设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可从左侧菜单访问 REGMAP。  然后、您可以读取和写入 ADS7142内部的各种寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以立即设置一些不同的寄存器、例如 OPMODE_SEL、ACC_EN。 但某些寄存器无法设置、例如 OFFSET_CAL、ABORT_SEQUEST。

    这种现象是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    它表明至少发生了一些通信。  如果您尝试使用 I2C 命令模式而不是自主模式、则一切都是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    我还无法 使用 I2C 命令模式获取任何数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试禁用自动序列模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    如何禁用自动序列模式?
    您是否是指将 I2C 命令模式设置为默认工作模式?

    在测试 EVM 板时、您是否需要对输入进行任何特殊设置? 您能为我提供您对 EVM 板的测试?的动画吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom,ö m

    我有一个新的 EVM 板、请尝试一下。

    我可以通过 I2C 命令模式从 GUI 获取数据。 但警报功能不起作用。

    如何触发警报功能?

    自主模式应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    在自主模式下、直到达到警报阈值时、才会在图形上看到转换结果。  首先需要选择操作模式、然后单击"设置"按钮。  然后、您可以设置高低阈值并单击 Start Sequence 按钮。  我设置 EVM、然后 在 CH0引脚上放置分流跳线、得到以下结果:

    警报被触发、低阈值警报变为红色。   单击 Low Threshold Alert、然后再次启动该序列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    关于 EVM 板测试的三个问题。

    必须在 CH0引脚上放置一个分流跳线才能获取数据?

    我获得了新的 EVM 板、没有任何更改、数据可以从 I2C 命令模式读取。

    2、由于数据高达2000、为什么 不触发报警?

    3、我将覆盖模式配置为自动模式,由于不触发报警,无法读取漫画结果。

    因此、我需要了解提出第二个问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    否、您不必接通跳线。  我这么做只是为了强制低阈值触发器。  以下是我在 I2C 命令模式中看到的内容:

    这里是自主模式捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以通过寄存器映射设置寄存器、然后直接触发警报吗?

    我可以通过另一种方式设置寄存器映射并直接在模式配置中查看结果。

    我们正在测试 EVM 电路板、我们是否非常依赖 BOOTSTXL-ADS7142 GUI 网站? 在我的测试过程中,网站通常无法登录。

    我有时可以通过自动模式触发报警、但接收数据不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    是的、应该可以。  您可以下载 GUI Composer Runtime 和 BOOSTXL-ADS7142 GUI、这应该允许您在本地运行软件、而无需浏览网站。

    在 Gallery 中、单击 ADS7142-Q1仪表板上的"Download"按钮。  您可以从此处选择下载 ADS7142GUI。  您还将需要 安装 GUI Composer Runtime、该运行时应与 ADS7142GUI 一起安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在哪里可以找到下载按钮。 我的意思是、如何进入  ADS7142-Q1仪表板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny:

    请访问 dev.ti.com 并搜索"ADS7142-Q1"。