This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:静态 PGA 模式不能'不能写入

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5851EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221533/afe5851-static-pga-mode-doesn-t-write

器件型号:AFE5851

我一直在努力将 AFE5851EVM 板连接到自定义逻辑。  除了对 TGC 进行编程外、我没有任何问题;我只尝试了设置静态增益。

我首先在 reg0中设置 TGC_REGISTER_WREN 位、然后将粗略增益写入0x9A、将精细增益(和 STATIC_PGA 位)写入0x99、然后清除 TGC_REGISTER_BIT:

//增益为(-5至31.875)+5)*8.

void setGain (uint16_t *g)

   spiWrite (0、1 << 2);
   spiWrite (0x9A、(* g >> 3)和0x3F);
   spiWrite (0x99、(* g & 0x7)|(1 << 3));
   spiWrite (0、0);
}

无论在这里写入什么、AFE 的输出始终保持在相同的幅度!  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的联系、很抱歉响应出现延迟。 该 E2E 不知何故被错过了。

    我有你的问题,让我看看你的设置,并思考可能的原因。 我明天会回到你的身边。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,谢谢。  您始终乐于助人。

    另外,我没有联系你。  我们有 NDA 器件、我想与您讨论。  您可以给我发送一封电子邮件吗? mowerj@uw.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek。  正在重新登记入住。  

    我已经为 AFE5851EVM 使用了 GUI、现在我要做的就是使用 GUI。  写入 TGC_REGISTER_WREN 位、然后写入 TGC 寄存器、再用零清除 TGC_REGISTER_WREN 位。  

    我还没有使用 TSW 电路板验证性能

    我的确注意到了奇怪的是、 当数据表指出它应该为-5至31dB 时、GUI 只允许写入-6至30dB 的粗增益(请注意、GUI 写入的是十六进制值0x00 - 0x24)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如数据表中所述、它应该在-5dB 到31dB 之间。 不知何故、GUI 显示为-6dB、我在用户指南中查看了其中一个图像。  

    很可能是一个误差。  

    数据表 PLAT 还显示了-5dB 到31dB 的偏差、如下所示、这是一个测得的数值。

    我认为即使显示-6dB、GUI 也会将增益设置为-5dB。 当然、您可以使用信号来验证相同。

    谢谢。此致、

    Abhishek