This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7845:触摸屏控制器:读数错误

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7845, ADS7846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229237/ads7845-touch-screen-controller-wrong-readings

器件型号:ADS7845
主题中讨论的其他器件: ADS7846

您好!
我们在 NXP iMX8MP 板中使用了 ADS7845触摸屏控制器。
我们将 Linux 内核版本5.15与树内 ads7846驱动程序(也支持 ADS7845)配合使用。
驱动程序源代码位于 drivers/input/touche/ads7846.c.

我们努力使其正常工作。
问题在于、有时触摸屏控制器会检测到与实际触摸坐标非常远的"虚假"触摸。
这可能会产生非常糟糕的结果(例如、假设您当时有一个按钮)。
当触摸压力较低时、问题尤为明显。 如果使用重压触摸表面、则不会出现任何问题。

使用软件去抖滤波器在这里没有什么帮助、因为(分析控制器产生的触控坐标)杂散触控不是由单次触控产生的、而是由一系列长时间的错误读数产生的。

是否有避免此问题的权变措施?
谢谢

此致
Luca Ellero.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能将原理图发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    您可以在附件中找到原理图。

    侧注:
    -所有的 SPI 信号直接进入 CPU 引脚通过电压转换器1.8V/3.3V
    - PENIRQ 直接进入 CPU 引脚
    -我们还在 PENIRQ 上尝试了一个100k 上拉电阻器,没有任何好处。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有2件事情可以尝试。

    1.我在要进入触摸屏的线路上看到了10nF 噪声滤波电容器。 我建议将这些降低到1n、以查看是否提高了软触摸的灵敏度。

    2.触摸时电阻式触摸屏上会发生机械反弹,经过一段时间后数据稳定。 因此、在获取一组读数并对这些读数求平均值之前、应尝试等待一段时间。

    您甚至可以尝试触摸面板上的 DC Check。 一个 3.3V 的固定 DC 电压可被提供给触摸屏端子、并且可检查雨刮器上的波形。

    可进行软触控、并可使用示波器测量雨刮器上的电压。 这将显示机械反弹的影响。您通过触摸看到的波形可用于改进算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 建议。

    我们正在就此开展工作,并尽快报告结果。

    无论如何、关于第2点、我们已经在等待一段时间才能获取数据、我们尝试了从1ms 到20ms 的时间、但这并不能解决问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、TI 最好用示波器来看看。