This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:ADS1252U

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252, ADS127L11, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230313/ads1252-ads1252u

器件型号:ADS1252
主题中讨论的其他器件: ADS127L11、 ADS1260

对于 ADS1252U、等效电路的文档中显示了两个独立的板载时钟引脚。 在文档中、它讨论了以16MHz 的速度运行 CLK、能否使用 Arduino 上的晶体振荡器来完成? 如果不是什么是使用 Raspberry PI 或一些类似单板计算机提供时钟信号的最佳方法、以获得最大速率和精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    您可以在控制器上使用时钟输出为 ADS1252上的 CLK 引脚供电。 您需要16MHz 时钟输出才能实现最大数据速率(41.7kHz)。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实现 16MHz 时钟的最佳方法是什么? 这可以由晶体实现、还是通过其他方式提供? 如果可以通过晶体完成、我将如何设计该原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    我想您说过您在 Arduino / Raspberry Pi 上具有时钟振荡器输出吗? 情况不是这样吗?

    ADS1252不支持晶振输入、因此  如果控制器没有板载时钟输出、则需要一个16MHz 时钟振荡器、例如 www.digikey.com/.../14548830

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raspberry PI 具有400MHz 时钟速度引脚。 Arduino 可以具有16MHz 的时钟速度。 我是将 SBC 的 clk 引脚中的一个连接到 ads1252、还是将两个引脚连接到芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    您要将时钟输出引脚连接到 ADS1252上的 CLK 输入。

    请注意、SCLK 是串行时钟引脚、与控制器上的 SPI 外设一起使用。 这是 ADC 的一个单独输入、并控制通信时序。 CLK 引脚控制 ADC 时序

    您也可以考虑具有集成时钟的较新 ADC、例如 ADS127L11 (https://www.ti.com/product/ADS127L11)或 ADS1260 (https://www.ti.com/product/ADS1260)

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将来自 PI 的 SPI 用作 SCLK、并将来自 PI 的单独时钟引脚用作 CLK 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    对于 Raspberry PI、您还需要适用于 ADC 的 Linux 驱动程序。 我尚不了解 ADS1252的现有 Linux 驱动程序、这意味着您需要编写自己的驱动程序

    是的、您将需要为 ADS1252提供两个来自控制器的单独输出:CLK 引脚为恒定的16 MHz (最大值);SCLK 引脚为可变的16 MHz (最大值)。 您需要根据 ADS1252数据表中的图12-14编写代码、使控制器需要输出正确的 SCLK 模式

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 SMD 振荡器、正如您所链接的那样、假设我需要找到最大16 MHz 的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    正确、应始终遵循 ADC 数据表建议、对于 ADS1252、该建议的最大值为16MHz。 I 链接到的振荡器是一个16MHz 时钟

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我必须点击了一个类似的产品、对此深表歉意。 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avery Mills:

    欢迎您、很高兴我们能为您提供帮助

    -Bryan