This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:尝试使用 SPICE 模型时、大多数引脚似乎都缺失?

Guru**** 2913530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229348/adc3444-trying-to-use-spice-model-seems-to-be-missing-majority-of-pins

器件型号:ADC3444
主题中讨论的其他器件:ADC3441

您好!

最近我从网页 https://www.ti.com/product/ADC3441下载了 ADC3441的 PSpice 模型我正在尝试对 LTSpice 中使用此组件的器件建模、以实现"数字双床"目的。

然后、我使用下载的网表在 LTSpice 中创建一个组件、以使用第一条.subckt 指令来表示 ADC。 然而、根据数据表、该元件应该有40多个引脚、但在 LTSPICE 模型上、只有6个引脚。

自动生成的组件如下所示:

请注意任何数字输出的滞后、从而使模型无用。 获得其他引脚是否错过了一个大阶跃?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为这意味着 并非芯片中的所有功能都进行了建模。

    从没有输出引脚的事实来看、这个模型可能是用来研究负载效应、或者你的上游电路是否能够驱动这个效应。

    -jc.