This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:ADC3644是单调的吗?

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643, ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1231369/adc3644-is-the-adc3644-monotonic

器件型号:ADC3644
主题中讨论的其他器件:ADC3643

我想知道 ADC3644 (和 ADC3643、如果不同)是否具有单调性。 数据表并未明确提到单调性、但它将 DNL 的典型值设为0.5、最大值设为0.97、这在我看来意味着此器件是单调的。 不过、图6-21中的 DNL 图显示了1以上的一些值、这让我想到了其他情况。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 B Luey:

    是的、此器件是单调器件。 理想情况下、每个代码都是由于模拟输入1 LSB 上的差分电压的增加而增加。 单调性不能确保没有漏代码或非零 INL 或 DNL、只是理想响应是在器件所有支持的输入电压范围内使输出代码增加1 LSB 到1。  

    此致、蔡斯