This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:关于的前端配置

Guru**** 2767335 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229209/dac38j82evm-front-end-configuration-regarding

器件型号:DAC38J82EVM

您好!

在评估板 DAC38J82EVM 中、前端配备了平衡-非平衡变压器和变压器配置、如下所示。 此配置是否必要、还是我应该在设计开发中仅使用1:2变压器配置。   使用这种平衡-非平衡变压器和变压器配置是否能提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请参阅上一篇文章以帮助回答您的问题。

    谢谢。

    Rob

    e2e.ti.com/.../dac38j82evm-evm-balun-configuration

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在相关查询中、称为了减小高频输出信号的电容、在电路板设计中添加了平衡-非平衡变压器。  根据输出频率、该器件可能不会 带来任何性能改善。

     是减少电路板或 DAC 的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该平衡-非平衡变压器用于改善该输出网络的相位不平衡。 相位不平衡在较高频率下会对 HD2造成更差的影响、因此、最佳做法是将相位不平衡降低到尽可能低的水平。 标准变压器应该能够在您所需的工作范围内实现良好的性能(而且借助性能如此出色的变压器、可以完全绕过平衡-非平衡变压器 T2)。

    此致、蔡斯