This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:仅 DAC38RF84支持单链路? 未使用 SYNC1引脚的连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230754/dac38rf84-one-link-only-supported-for-dac38rf84-connection-of-unused-sync1-pins

器件型号:DAC38RF84

您好!

数据表显示表明、由于 DAC38RF84只有一个 DAC、因此仅支持一条链路。 是这样吗?

这意味着差分/SYNC1引脚对在该器件上不起作用。 在这种情况下、是否为未使用的引脚推荐了引脚终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正确、DAC38RF84是具有一条链路的单通道器件。 您只需将这些引脚保持悬空、因为这两个引脚之间已有内部100欧姆端接。

    此致、蔡斯