This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:在 SDATAC 模式下、是否需要同步来启动每次转换?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230992/ads1248-in-sdatac-mode-isn-t-a-sync-required-to-start-each-conversion

器件型号:ADS1248

第10.1.7节中的伪代码示例将 SYNC 置于循环外部。  稍作表述(并省略 CS 命令):

  • 发送 SDATAC 命令(16h)以防止新数据中断数据或寄存器事务;
  • 使用 WREG 命令写入相应的寄存器配置(40h、03h、01h、00h、03h 和42h)
  • 发送 SYNC 命令(04h)以启动 ADC 转换;
  • 环路:
    • 等待 DRDY 转换为低电平;
    • 发送 RDATA 命令(12h)并读取结果

这是否真的正确?  在阅读文档的其余部分时、 人们会感觉在 SDATAC 模式下、您需要发出 SYNC 命令来启动每次转换

我怀疑伪代码应该将 SYNC 命令放在循环内部、如下所示:

  • 为单采样模式发出 SDATAC
  • 可通过 WREG 配置
  • 环路:
    • 发出 SYNC 命令以开始转换  
    • 等待 DRDY-转换为低电平
    • 通过 RDATA 命令读取数据

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Poor1:

    SYNC 命令只是复位数字滤波器并启动新的转换。 如果您将 START 引脚保持为高电平、ADC 将继续转换、直到您指示其停止(将 START 引脚拉为低电平或发送睡眠命令)

    因此不需要继续重新发出 SYNC 命令即可启动新的转换

    在 SDATAC 模式下、您每次要读取数据时都需要发出 RDATA 命令。 在 RDATAC 模式下、您可以开始发送 SCLK 以读取数据、而无需发送任何特定命令(直接读取数据)。

    -Bryan