This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:使用 SYNC 与 WAKE 来启动转换

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230944/ads1248-using-sync-vs-wake-to-initiate-a-conversion

器件型号:ADS1248

在我们的配置中:

  • 起始线保持高电平
  • 使用 SPI 命令(SYNC、SLEEP、WAKEUP)而不是 IO 线进行控制。
  • 提供了 SDATAC 命令以禁用连续转换
  • 使用 DRDY 中断来发送信号转换完成

根据第10.1.7节、SYNC 命令将启动转换。  完成一些转换后、我发出一条休眠命令以降低功耗。

当我准备好执行更多转换时、我需要发出一个唤醒命令、还是另一个同步命令执行同样的操作?

如果系统处于唤醒状态、而我发出了 WAKEUP 而非 SYNC、会出现什么情况?

换而言之、WAKEUP 和 SYNC 命令之间的主要区别是什么?  它们(以及它们不是)可互换的方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Poor1:

    以下是您的问题的答案:

    Unknown 说:
    当我准备好进行更多转换时,我需要发出一个唤醒命令还是另一个同步命令执行同样的操作?

    如果已使用睡眠命令将 ADS1248置于断电模式、则应始终发出唤醒命令以唤醒 ADC。 SYNC 命令在断电模式下将不起作用(请参阅表19的脚注)

    Unknown 说:
    如果系统处于唤醒状态并且我发出了唤醒命令而不是同步命令,会发生什么情况?

    为什么要这样做? 在这种情况下、唤醒命令被有效地视为 NOP

    zhipeng li 说:
    换言之、唤醒命令和同步命令有何关键区别?  它们(和它们不是)可互换的方式是什么?

    WAKEUP 命令使 ADC 退出断电模式并启动新的转换、SYNC 命令仅启动新的转换

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "您为什么要发出唤醒命令而不是同步命令?"

    如果唤醒始终启动转换、则我不需要额外的逻辑来跟踪 ADC 是否处于断电状态。  (如果是这种情况、我不明白您为什么需要 SYNC 命令。)

    但是,如果我对你的答复解释正确:

    • 如果系统处于断电模式、一个 WAKEUP 命令将系统从断电模式中唤醒并开始一个新的转换。
    • 如果系统不处于断电模式、唤醒命令无效。

    ... 这意味着、在我开始新的转换之前、我应该检查系统之前是否被置于断电模式(从而执行一个唤醒)或者不进入(从而进行一个同步)。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert Poor1:

    • 如果系统处于断电模式、一个 WAKEUP 命令将系统从断电模式中唤醒并开始一个新的转换。
    • 如果系统不处于断电模式、唤醒命令无效。

    ... 这意味着、在我开始新的转换之前、我应该检查系统之前是否被置于断电模式(从而执行一个唤醒)或者不进入(从而进行一个同步)。

    [/报价]

    是的、这是正确的

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  (等待有关文档的相关问题!)  :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Poor1.

    很高兴我们可以快速解决这个问题

    -Bryan