This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADS131E08S 标签包含 SWR 信息、它与以前收到的器件不同

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222809/ads131e08s-ads131e08s-label-has-swr-information-it-is-different-from-previous-received-parts

器件型号:ADS131E08S

您好、TI 支持团队、  

我们 从专营店购买了一些器件(ADS131E08IPAGR)、并注意到该标签上有该标签  特别工作请求  我们以前从经销商处购买此器件、而不是进行完整的交钥匙型处理。

我们只是想 知道这对于此器件型号是否正常、是否含有 SWR 代码、以及是否会对 形状、拟合或功能产生任何影响。

如果您需要其他信息、请告诉我。  

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 支持团队、

    请为以上问题提供帮助、非常感谢您的提示帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我对这种反应太迟表示歉意。 您能告诉我您从哪个经销商处购买这些器件吗? 您能否向我展示两种产品的 lot#(均为黑色)的图片? 此外、您能否 从两个方框向我发送一张设备顶部的图片?  

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    非常感谢您的及时反馈。 我们之前购买的器件(带有 TKY 信息的标签)来自分销商渠道-Mouser。 由于供应商会保护他们的渠道信息,所以他们在标签上涂了批号,同时我们购买的部件也是用整卷包装,所以我们没有打开 MBB 来拍设备顶部的照片。 因此、很抱歉、我们可能无法为您提供此案例的批号和单元顶图。  

    同时、 由于我们的生产线迫切需要使用此零件、因此 我们只想合并零件  ( 使用 SWR 与使用 TKY 的 ADS131E08IPAGR ) 在 功能或器件行为/可靠性性能方面有任何差异。 请帮助检查并提供建议

    谢谢、此致(&R)、

    阿尔弗雷德·胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    遗憾的是、如果没有批号和完整信息、则无法检查和提供更多信息。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    感谢您的答复。  

    谢谢、此致(&R)、

    阿尔弗雷德·胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    我们可获得接收器件的完整标签和 SWR 信息,请帮助检查器件是否与 TKY 批次有任何差异。 请检查并提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    让我与团队核实一下、下周同一时间再见。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    此器件是否有任何使用 SWR 标志的更新、请帮助检查并提供建议。

    非常感谢。

    阿尔弗雷德·胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    这些单元 应该 不会改变功能或器件行为/可靠性 、并且它们是使用 量产材料(RTM 版本)构建的、尽管它们是在 SWR 下构建的并且满足所有数据表规格。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    非常感谢您 在解决我的问题时提供的提示帮助。  

    再次感谢。

    阿尔弗雷德·胡