This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:采样/更新速率

Guru**** 2834555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230546/dac61408-sample-update-rate

器件型号:DAC61408

大家好、我想知道 DAC61408的采样/更新率是多少、我在数据表或网站的介绍页中看不到它。

此外, 我还想问专家,对于"采样/更新率"这个参数我的理解是每秒可以更新输出电压的最大次数,我不确定我的理解是否是错误的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将帮助这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    是的、采样/更新速率精确到"每秒 DAC 通道电压更新数"。 如需估算、请查看下图。

    要进行通道输出更新(在 持续更新期间)、它需要两个延迟 T1 (DAC 等待时间 tDACWAIT)和 T2 (图形延迟 TPAT)。  

     

    谢谢。

    Sanjay