This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:使用单个时钟同步13x ADS131M04

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230773/ads131m04-use-single-clock-to-synch-13x-ads131m04

器件型号:ADS131M04

大家好、我想使用单个时钟来同步我的全部13个 ADS131M04。  

在开发板上、它使用时钟 SIT8924BA-22-33E-8.192000。  

对于开发板、我放置了一个51欧姆10pF 的 RC 滤波器。 我想我可能有一些键合线或类似焊点、但示波器很难评估、因为我要为探针添加一个电容器。

您建议使用1个  SIT8924BA-22-33E-8.192000对 13x ADS131M04进行计时? 我需要一个缓冲器吗? 时钟引脚上的负载可能太高而无法驱动13 ADS?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amaury:

    ADC 越多、布线越长、 振荡器的负载越高。 电容负载将影响  振荡器输出时钟的上升和下降时间。 尝试最大程度地减小 电容负载、包括布局上的时钟布线、 如果需要、您可以考虑使用振荡器的驱动强度。 请参阅下表、了解 SIT8924B 数据表中上升/下降时间与 Cload 之间的关系。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    感谢您的回答! 很遗憾、我的布局上有一条很长的线迹。 但试图在输出端添加触发施密特栅极(74LVC1G17W5-7)、看起来效果更佳。 "你怎么知道的? 它直接连接到时钟的输出端。 这将为所有 ADC 提供更多驱动、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amaury:

    您很难选择"是"还是"否"、因为它实际上与您的电路板和设计相关。 您是否见过任何有关 ADC 操作和数据读取的问题?

    此致、

    戴尔