This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:TSW14J58EVM

Guru**** 2537900 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1229420/tsw14j58evm-tsw14j58evm

器件型号:TSW14J58EVM

此板具有 Kintex UltraScale+ FPGA。 在我的简单 FPGA 设计中、我只有一个输出信号(1位)。 我需要在 FPGA 的 SMA 连接器引脚 J15上驱动它。 我想使用200MHz 的板载振荡器来驱动此输出。 应该将该200MHz 时钟连接到哪个 FPGA 引脚? 当我将其连接到引脚 Y15 (如 TSW14J58EVM 原理图浪涌)时、我会收到 Vivado 错误。 引脚 Y15位于组84上、而输出引脚 J15位于组87。

我该怎么做?如何连接200MHz 时钟?

谢谢。

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我对你们的问题有点困惑。 是否要将200MHz 振荡器输出到 TSW14J58EVM 的 SMA 端口?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,当然不是。  我自己的逻辑具有连接到引脚 J15 (SMA 连接器)的输出。 我需要向逻辑提供时钟、并且 我希望200 MHz 的板载振荡器作为时钟源。  
    我不知道为该时钟指定什么输入引脚。 和什么是 IOSTANDARD。
    这是我的问题。  
    谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的澄清。 因此、您要将输出施加到 FPGA 引脚 J15、该引脚连接到 TSW14J58EVM 的 SMA 连接器 J31 (SYNCA)。 这是我最初的困惑问题、您需要200MHz 振荡器的引脚名称和标准。 让我替您检查一下。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:


    在引脚 Y15上使用200MHz 时钟应该不会出现问题。 您能否分享当您尝试使用引脚 Y15上的振荡器时收到的确切错误?

    此致、

    David Chaparro